- Démarrer
- Utilisation du logiciel
- Contrôle de version
- Objets graphiques et de disposition
- Sessions et paramètres régionaux
- Développement de solutions
- Développement de projets avec C#
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Exemples d’applications
- Tutoriel sur l’interface utilisateur
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel sur les traductions
- Tutoriel sur NetLogic
- Références d’objet et de variable
Développer un NetLogic pour afficher un résultat de requête
Ce script NetLogic interroge la base de données et affiche le résultat en modifiant le texte d’une étiquette.
- DansVue de projet, développezInterface utilisateur.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surQueryResultLabelet sélectionnez .
- Passez le curseur de la souris sur le NetLogic, sélectionnezet saisissezQueryResultLabelLogic.
- Double-cliquez sur NetLogic.L'éditeur de code externe s'ouvre.
- Dans l’éditeur de code, remplacez le code existant par le code suivant :#region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
- Enregistrez le code.
Fournir une réponse