Objets et types

Un objet est un élément qui représente un composant physique ou non physique du projet. Un type est un modèle ou un objet de modèle utilisé pour créer des instances d’un objet.
Créez des objets dans
Vue de projet
ou
Vue de type
. Tout objet graphique que vous créez dans le dossier
Interface utilisateur
par défaut ou dans un sous-dossier du dossier
Interface utilisateur
est automatiquement configuré comme type. Les types sont disponibles dans
Vue de type
sous le dossier
Interface utilisateur
.
Modifiez les propriétés d’une instance d’objet ou de type pour modifier l’apparence et les valeurs des données affichées pour cette instance lors de l’exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.