Alla företag har inte resurserna för att utveckla och upprätthålla ett industriellt förebyggande underhållsprogram som kommer att optimera driftmiljön. Med vårt serviceavtal tillhandahåller vi förebyggande underhållstjänster för hela anläggningen på alla dina maskiner och utrustning.
Förebyggande serviceavtal för underhåll
Minska dina totalkostnader av ägandeskapet med ett underhållsavtal
Våra schemalagda inspektioner har utvecklats och förbättrats genom flera års erfarenhet av automatisering av systemunderhåll. Väntande systemfel identifieras och endast systemkomponenterna som har passerat sin operativa livslängd rekommenderas att repareras eller bytas ut. Denna metod driver ner kostnaderna genom att eliminera onödiga reparationer med de mest tidsbaserade, förebyggande underhållsprogram.
Uppgifter och produkter som stöds
Så här kan vi hjälpa dig:
- Frågor om systemets kompatibilitet och samverkansförmåga, reservdelslager, produktmeddelanden, patches och uppgraderingar identifieras och åtgärdas
- Fullständig dokumentation av inspektionerna och rekommendationer
Produkter som stöds är bland annat drev, programmerbara, PLC, rörelsesystem, elektroniskt operatörsgränssnitt, strömkvalitet, nätverk och mjukvara – både diskreta och processystem. Varje del av utrustningen som täcks av avtalet ingår i en fullservice-garanti.