Bekväm prestandasupport på arbetet
Oavsett hur effektiv utbildningen är, eftersom ju längre tiden går, desto fortare kan information som inte används glömmas bort. Eftersom teknologin fortsätter att öka i komplexitet, kommer det att bli viktigt att komma ihåg viktig information för långvariga prestandaförbättringar.
Vi hjälper dig. Vårt jobbhjälpmedel ger viktig information om arbetsuppgiften. Det omfattande urvalet av hjälpmedel, inklusive guider till processer, felsökning och referens, täcker en rad olika teknologier och jobbfunktioner. De finns tillgängliga på olika språk och kan hjälpa dig att minimera fel som dyker upp vid olämpliga tidpunkter.
Det rätta jobbhjälpmedlet kan göra skillnaden mellan produktiv tid och stilleståndstid, och mellan maximal prestanda och minimal drift.
För att handla eller få prisuppgift, kontakta din lokala distributör eller säljkontor.