Projeto de introdução
O
FactoryTalk Design Workbench
adere às normas IEC-61131 de programação.Caso você não tenha experiência anterior com os conceitos e programação no estilo IEC, recomendamos que você execute as tarefas para compilar um programa de semáforo e o programa do controlador. Os tópicos, que orientam você na criação de um aplicativo básico de amostra, têm por objetivo apresentá-lo à programação no estilo IEC no ambiente do
FactoryTalk Design Workbench
.O projeto de Semáforo é um programa de controle de interseção de quatro direções que monitora o fluxo de tráfego com sensores de carros. O programa de controle usará seis saídas e quatro entradas que têm como base sensores de carro colocados em cada uma das quatro direções, em uma interseção. Durante horários de pico, o tráfego é alternado usando sinais verdes, amarelos e vermelhos nas direções Norte-Sul e Leste-Oeste. Fora dos horários de pico, os sinais mudam para amarelo piscando na direção Norte-Sul e vermelho piscando na direção Leste-Oeste.
Projeto de semáforo

Dê sua opinião