Baixar o projeto para o controlador

Use as etapas para baixar o projeto de semáforo para o controlador L70E, colocar o controlador no modo de
execução remota
e verificar se o controlador está funcionando.
Para baixar o projeto para o controlador
  1. Verifique se a chave seletora do controlador L70E está na posição central (no modo de
    programa remoto
    ).
  2. (opcional) Compile o projeto seguindo um destes procedimentos:
    • Na barra de menu, selecione
      Dispositivo
      Compilar
      .
    • Clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione
      Compilar
      .
  3. Use o painel
    Saída
    para verificar se a compilação foi concluída com sucesso. Corrija os erros no programa antes de baixá-lo.
  4. Baixe o projeto seguindo um destes procedimentos:
    • Na barra de menus, selecione Botão abrir-centro-online. No
      Centro online
      , selecione a caixa de seleção ao lado do controlador e, em seguida, selecione
      Baixar
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione
      Baixar
      .
  5. Verifique se o projeto de semáforo está em execução no controlador usando as etapas a seguir:
    • Verifique se a luz de execução no controlador está verde sem luzes vermelhas.
    • Abra o painel
      Conexão
      , e verifique se o
      Modo do controlador
      é
      Execução
      ou
      Execução remota
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal