Adicione um atraso de tempo e duas bobinas à primeira linha de ladder

Use as etapas para adicionar um atraso de tempo de cinco segundos e dois elementos da bobina para desligar os sinais verdes leste-oeste e ligar os sinais amarelos leste-oeste.
Para adicionar um atraso de tempo e duas bobinas à primeira linha de ladder
  1. Na
    Caixa de ferramentas
    , localize e arraste
    TON
    para o lado direito dos XICs
    N_CAR_SENSOR
    e
    S_CAR_SENSOR
    .
  2. Abrir o seletor de variável no editor de linguagem, selecione
    TON_1
    e, em seguida, selecione
    Selecionar
    .
  3. Na caixa ao lado de
    PT,
    insira
    T#5s
    para uma constante de tempo de 5 segundos e selecione
    Enter
    .
  4. No painel
    Propriedades
    , verifique se o botão de alternância
    EN/ENO
    para TON está desativado.
    A linha é semelhante à figura a seguir:
    Resultados depois de adicionar uma TON
  5. Crie um OTU e um OTL em paralelo para desligar o sinal verde leste-oeste e ligar o sinal amarelo leste-oeste.
    1. Na
      Caixa de ferramentas
      , arraste
      OTU
      para o lado direito da TON e atribua a variável
      EW_GREEN_LIGHTS
      à OTU.
    2. Na
      Caixa de ferramentas
      , arraste botão Ramificação para o lado esquerdo da OTU para adicionar uma ramificação.
    3. Arraste o trilho direito da ramificação para o lado direito da OTU para incluí-la na ramificação.
      Arraste o trilho de ramificação
    4. Na
      Caixa de ferramentas
      , arraste a OTL à ramificação inferior e atribua a variável
      EW_YELLOW_LIGHTS
      à OTL.
A linha é semelhante à figura a seguir:
Semáforo - a primeira linha
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal