Proteger o controlador com uma senha

Crie uma senha para o controlador
Micro800
, para evitar o acesso não autorizado à configuração e programação no controlador.
Quando o controlador é configurado com uma senha, você deve digitar a senha para:
  • Conecte-se ao controlador.
  • Alterar a senha do controlador.
  • Limpar a senha do controlador.
IMPORTANTE:
Se a senha existente for esquecida ou perdida, não há como recuperar, alterar ou limpar a senha do controlador.
  • Se ocorrer uma falha no controlador ao configurar a proteção por senha, reinicie o controlador
    Micro800
    e repita as etapas para garantir que alteração na configuração seja bem-sucedida.
  • Para a versão de firmware do controlador 10.0 e posterior, a limpeza de senhas não é compatível.
Pré-requisitos
  • Conectar-se ao controlador
    Micro800
    e definir o controlador para o modo de
    programa
    .
Para proteger o controlador com uma senha
  1. Abra
    Alterar senha para
    <controller-name>
    realizando uma das seguintes ações:
    • Em
      Conexão
      , selecione
      Seguro
      e selecione
      Definir senha
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , clique com o botão direito do mouse no controlador e selecione
      Seguro
      Definir senha
      .
    • No
      Organizador do projeto
      , selecione o controlador e, na barra de menus, selecione
      Dispositivo
      Seguro
      .
  2. Em
    Alterar senha para
    <project-name>
    , insira uma senha. As senhas devem ter de 8 a 64 caracteres, o que pode incluir letras, números, espaços e quaisquer símbolos do teclado.
  3. Em
    Confirmação
    , insira a senha exata novamente.
  4. (opcional) Para exibir a senha, selecione .
  5. Selecione
    OK
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal