Testar o programa em execução

Use as etapas para testar o programa de ladder de Traffic_Light_Control e verificar se o programa está funcionando corretamente.
Use o programa Traffic_Light_Control em execução para:
  • Monitorar o programa em execução no controlador L70E.
  • Forçar entradas.
  • Monitorar saídas.
Nas etapas anteriores, você baixou o projeto de semáforo para o controlador L70E e alterou o controlador para o modo de
execução
.
Para testar o programa em execução
  1. Verifique se o controlador está no modo de
    execução remota
    .
  2. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes em
    Traffic_Light_Control
    para abrir o programa.
  3. No
    Organizador do projeto
    , clique duas vezes em
    Variáveis globais
    para abrir a grade de variáveis globais.
  4. Na grade de variáveis globais, faça o seguinte:
    1. Na coluna
      Forçar
      , selecione a caixa de seleção
      Forçar
      para _IO_EM_DI_0.
    2. Na coluna
      Valor
      , marque a caixa de seleção
      Forçar
      para _IO_EM_DI_0.
    No controlador L70E, os LEDs de saída mudam de estado. No editor de ladder, as saídas mudam de estado nas colunas
    Valor
    e
    Valor físico
    .
  5. Desmarque a caixa de seleção
    Valor
    para parar de forçar a variável.
    Para permitir que o programa ou as fontes externas alterem o valor, desmarque a caixa de seleção
    Forçar
    .
    Se você encontrar erros, atualize o programa Traffic_Light_Control e baixe-o novamente para o controlador L70E.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal