Adicionar uma segunda linha de lógica de contatos

Use as etapas a seguir para adicionar uma segunda linha que inclua:
  • Um intervalo on-delay.
  • Ramificações com bobinas e variáveis atribuídas.
Depois que você adicionar e configurar os elementos de diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) descritos nesta tarefa, a linha 1 (a segunda linha) do programa vai operar conforme segue:
Se os sinais amarelos leste-oeste estiverem ligados pelo menos por 2 segundos, altere os sinais leste-oeste de amarelo para vermelho e os sinais norte-sul de vermelho para verde.
Para adicionar uma segunda linha de ladder
  1. Na
    Caixa de ferramentas
    , arraste Botão Adicionar linha e coloque-o abaixo da primeira linha.
  2. Se os sinais amarelos leste-oeste estiverem ligados por pelo menos dois segundos, altere os sinais leste-oeste de amarelo para vermelho e os sinais norte-sul de vermelho para verde.
  3. Adicione um XIC ao início da linha 1 e atribua a variável
    EW_YELLOW_LIGHTS
    ao XIC.
  4. Adicione um TON ao lado direito do XIC do
    EW_YELLOW_LIGHTS
    e atribua a variável
    TON_2
    ao TON.
  5. Na caixa ao lado de
    PT,
    insira
    T#5s
    para uma constante de tempo de 5 segundos e selecione
    Enter
    .
  6. Use etapas semelhantes para adicionar os seguintes elementos de LD à linha 1:
    Elementos de LD na linha 1
    Elemento(s) de LD
    Local
    Variável
    Três ramos
    Direita do bloco
    N/A
    OTU
    Primeira ramificação (superior)
    EW_YELLOW_LIGHTS
    OTL
    Segunda ramificação
    EW_RED_LIGHTS
    OTU
    Terceira ramificação
    NS_RED_LIGHTS
    OTL
    Quarta ramificação (inferior)
    NS_GREEN_LIGHTS
    A segunda linha é semelhante à figura a seguir:
    Semáforo - a segunda linha
  7. Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
    • Na barra de menus, selecione Botão Salvar.
    • No menu
      Arquivo
      , selecione
      Salvar
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal