Adicionar um módulo do plug-in
Use as etapas para inserir uma descrição para o controlador e adicionar dois módulos de plug-in.
Para adicionar um módulo do plug-in
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes no controlador para abrir a área de trabalho.
- Insira uma descrição para o controlador.
- Na árvore doControlador, selecioneGeral.
- Na páginaConfiguração geral, emDescrição, insiraTraffic Light.
- Adicione dois módulos de plug-in ao controlador.
- NoOrganizador do projeto, expandaConfigurações de E/S.
- Clique com o botão direito do mouse emPlug-ine selecioneNovo módulo.
- EmAdicionar módulo, selecione2080-MEMBAK-RTC2e, em seguida, selecioneAdicionar.
- EmDefinição dos dispositivos, selecioneOK.
- Repita as etapas de a a d para adicionar o módulo de plug-in 2080-IF4 ao controlador.
- Salve o projeto seguindo um destes procedimentos:
- Na barra de menus, selecione
. - No menuArquivo, selecioneSalvar.
Dê sua opinião