Moduli di espansione

I moduli di espansione 2085 si collegano al lato destro dei controllori L50E e L70E e ne estendono le funzionalità. Il numero di moduli di espansione supportati varia a seconda del tipo di controllore:
  • I controllori L50E con meno di 24 punti di I/O digitali supportano fino a quattro moduli di espansione I/O e fino a 132 punti di I/O digitali.
  • I controllori L50E con 48 punti di I/O digitali supportano fino a quattro moduli di espansione I/O e fino a 192 punti di I/O digitali.
  • I controllori L70E supportano fino a otto moduli di espansione I/O se è collegato un modulo di alimentazione e supportano fino a 304 punti di I/O digitali.
In
FactoryTalk Design Workbench
, è possibile configurare se disattivare un guasto al controllore in caso di assenza di un modulo di espansione. Per verificare se è presente un modulo di espansione, utilizzare l'istruzione MODULE_INFO.
Nella seguente immagine viene mostrata la configurazione di un controllore L70E con tre moduli di espansione e un modulo di alimentazione. Il modulo di alimentazione deve essere nello slot 2, 3, 4 o 5.
Poiché il modulo di espansione L70E non dispone di ingressi o uscite, utilizza uno slot fisico anziché uno slot logico.
Controllore L70E con moduli di espansione
Controllore L70E con moduli di espansione
Dopo aver aggiunto un modulo di espansione analogico o digitale al controllore:
  • Le variabili globali vengono create nel progetto del controllore per supportare i punti I/O aggiuntivi.
  • Il numero di slot e il catalogo del modulo sono visualizzati nell'
    Organizzatore progetto
    . Per aprire la pagina di configurazione del modulo di espansione, in
    Organizzatore progetto
    andare in
    Configurazioni I/O
    Espansione
    , quindi fare doppio clic sul modulo di espansione.
Moduli di espansione 2085
Codice modello
Tipo
Descrizione
2085-IF4
Analogico multicanale
Modulo ingresso analogico e corrente a 14 bit a 4 canali
2085-IF8
Analogico multicanale
Modulo ingresso analogico e corrente a 14 bit a 8 canali
2085-IRT4
Analogico multicanale
RTD a 4 canali e modulo temperatura TC
2085-OF4
Analogico multicanale
Modulo uscita analogica tensione e corrente a 12 bit a 4 canali
2085-IA8
I/O discreto digitale
Modulo di ingresso CA da 120 V a 8 canali
2085-IM8
I/O discreto digitale
Modulo di ingresso CA da 240V a 8 canali
2085-IQ16
I/O discreto digitale
Modulo ingresso Sink/Source 24 VCC a 16 canali
2085-IQ32T
I/O discreto digitale
Modulo ingresso Sink/Source 24 VCC a 32 canali
2085-OA8
I/O discreto digitale
Modulo uscita 120/240 VCA a 8 canali
2085-OB16
I/O discreto digitale
Modulo di uscita CA a 16 canali - Source
2085-OV16
I/O discreto digitale
Modulo di uscita assorbimento CC a 16 canali
2085-OW16
I/O discreto digitale
Modulo di uscita relè a 16 canali
2085-OW8
I/O discreto digitale
Modulo di uscita relè a 8 canali
2085-EP24VDC
Alimentazione
Modulo di alimentazione 24 Vcc
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal