Moduli di espansione rilasciati in modo indipendente
Ogni versione di un nuovo
FactoryTalk Design Workbench
include una serie di moduli di espansione per i controllori L50E e L70E. È possibile aggiungere moduli di espansione ai controllori e configurarli utilizzando lo spazio di lavoro del controllore.Alcuni moduli di espansione vengono rilasciati e resi disponibili in modo indipendente dalla versione software e sono dotati di un pacchetto di supporto che, una volta installato, consente di aggiornare il software
FactoryTalk Design Workbench
.Dopo aver aggiunto un modulo di espansione a rilascio indipendente, questo sarà disponibile nell'
Organizzatore progetto
sotto il nodo Espansione
. La configurazione e la gestione dei moduli di espansione a rilascio indipendente seguono la stessa procedura degli altri moduli di espansione.Fornire un feedback