Aggiungere un modulo di espansione a un progetto del controllore

I moduli di espansione I/O aumentano le capacità del controllore L50E e L70E, ottimizzando la flessibilità di numero e tipo di I/O.
Per i controllori L50E:
  • Aggiungere non più di quattro moduli di espansione.
  • Per evitare problemi di compilazione del programma, limitare il numero totale di ingressi e uscite digitali a:
    • 192 o meno per i controllori L50E con 48 punti di I/O digitali.
    • 132 o meno per gli altri controllori L50E.
Per i controllori L70E:
  • Aggiungere non più di otto moduli di espansione e non più di un modulo di espansione dell'alimentazione.
  • Per evitare errori di compilazione del programma, limitare a un massimo di 304 il numero totale di ingressi e uscite digitali.
Per aggiungere un modulo di espansione a un progetto del controllore
  1. In
    Organizzatore progetto
    , andare in
    Configurazioni I/O
    Espansione
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Espansione
    , quindi selezionare
    Nuovo modulo
    .
  3. In
    Aggiungi modulo
    , selezionare un modulo di espansione, quindi selezionare
    Aggiungi
    .
  4. In
    Definizione dispositivi
    , selezionare lo slot, la revisione e il comportamento degli errori del controllore secondo le esigenze, quindi selezionare
    OK.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal