Eliminare un modulo di espansione dal controllore
L'eliminazione di un modulo di espansione rimuove tutte le variabili associate dalla configurazione del controllore.
Dopo l'eliminazione, aggiornare eventuali Unità di organizzazione di progetto (POU), definizioni di interrupt, mappature di indirizzi Modbus, mappature MicroLogix e mappature DNP3 che utilizzano queste variabili.
Per eliminare un modulo di espansione dal controllore
- InOrganizzatore progetto, andare in .
- EspandereEspansione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul modulo di espansione e selezionareElimina.
- InAvviso:
- SelezionareOKper rimuovere il segnaposto dall'Organizzatore progetto. Il numero di slot dei moduli successivi si ridurrà di uno.
- SelezionareNoper mantenere il segnaposto inOrganizzatore progetto, conDisponibilevisualizzato nello slot originale. I numeri di slot degli altri moduli restano invariati.
Fornire un feedback