Configurare l'intervallo di scansione per i moduli di espansione

I controllori L70E supportano la configurazione dell'intervallo di scansione per singoli moduli di espansione, escluso il modulo di alimentazione. Ciò consente al controllore di ignorare selettivamente la scansione di moduli di espansione specifici durante la modalità
Esecuzione
. Ad esempio, impostando l'intervallo di scansione per i moduli analogici ogni cinque cicli si riduce la scansione eccessiva dei dati analogici a variazione lenta, riducendo così il tempo del ciclo del programma.
SUGGERIMENTO:
L'ottimizzazione dell'intervallo di scansione per ridurre il tempo del ciclo del programma ha effetto solo quando sono presenti più di quattro moduli di espansione.
Prerequisiti
Per configurare l'intervallo di scansione per i moduli di espansione
  1. In
    Organizzatore progetto
    , andare in
    Configurazioni I/O
    Espansione
    .
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Espansione
    , quindi scegliere
    Ciclo di scansione
    .
  3. In
    Ciclo di scansione
    , selezionare l'intervallo di scansione dall'elenco
    Intervallo di scansione personalizzato
    .
    Per impostazione predefinita, i moduli analogici utilizzano l'
    Intervallo di scansione personalizzato
    selezionato, mentre i moduli digitali sono impostati su
    Ogni scansione
    .
  4. Selezionare
    Sincr. iniziale
    per avviare la scansione simultanea di tutti i moduli a seconda delle esigenze.
    Durante la prima scansione dopo il passaggio dalla modalità
    Programmazione
    alla modalità
    Esecuzione
    , verranno sottoposti a scansione tutti i moduli, indipendentemente dalla loro configurazione di
    Sincronizzazione iniziale
    .
  5. Dall'elenco
    Intervallo di scansione
    , selezionare
    Ogni scansione
    o
    Intervallo di scansione personalizzato
    per i singoli moduli a seconda delle esigenze.
  6. Selezionare
    OK
    .
Intervallo di scansione per i moduli di espansione
Intervallo di scansione per i moduli di espansione
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal