A propos des variables incorporées
Les variables incorporées vous permettent d'afficher des valeurs qui changent de façon dynamique lors de l'exécution. Placez les espaces réservés dans les chaînes là où la variable incorporée doit apparaître. Lors de l'exécution, l'espace réservé sera mis à jour avec les valeurs d'exécution des variables.
Il existe deux types de variables incorporées :
- Un point est lu pour fournir la valeur d'exécution. Utilisez des points pour imbriquer des valeurs de point (numériques ou de type chaîne), des valeurs de date ou des valeurs d'heure. Le point est lu lors de l'exécution et la valeur actuelle est affichée.
- Un point n'est pas lu. Utilisez ce type pour imbriquer des chaînes et nombres littéraux qui seront affichés lors de l'exécution, tels qu'ils sont saisis.
Utilisez une ou plusieurs variables incorporées dans :
- Les légendes de texte des objets graphiques
- La barre de titre des affichages Au premier plan
- Texte du message.
Ainsi, vous pourriez incorporer une valeur de point et la valeur d'heure dans un message local. Lors de l'affichage du message local pendant l'exécution, la variable est mise à jour pour refléter la valeur actuelle du point lorsque la valeur change. L'heure est également mise à jour.
Vous pouvez également utiliser des chaînes et des constantes littérales dans les variables incorporées, ou une combinaison de variables et de chaînes et nombres littéraux.
Les variables incorporées peuvent être composées des éléments suivants :
- Point numériques (analogiques ou binaires), y compris des points de serveur IHM et de serveur de données
- Nombres littéraux (constantes)
- Points de chaînes, y compris des points de serveur IHM et de serveur de données
- Chaînes littérales (texte statique)
- Espaces réservés des points.
- Heure
- Date
Utiliser des chaînes littérales à la place des valeurs de points
Pour utiliser une chaîne de caractères dans une variable incorporée à la place d'une valeur de point, choisissez l'option
Chaîne littérale
dans la boîte de dialogue Variable de chaîne
. Pour utiliser un numéro littéral à la place d'une valeur de point, choisissez l'option Numéro littéral
dans la boîte de dialogue Variable numérique
.
CONSEIL:
Vous pouvez inclure des numéros dans l'option
Chaîne littérale
. Si le numéro que vous voulez afficher requiert des décimales ou d'autres formats spéciaux, utilisez l'option Numéro littéral
.Utiliser des espaces réservés à la place des noms de points
L'
Editeur de graphiques
accepte les espaces réservés de points à la place des noms de points. Les espaces réservés vous permettent d'utiliser le même affichage avec différents ensembles de points.Vous pouvez utiliser des espaces réservés de point dans les éléments suivants :
- L'affichage graphique qui s'ouvre lors de la première exécution de l'application.
- Les affichages graphiques qui sont ouverts avec le bouton Passer à l'affichage.
- Les affichages graphiques qui sont ouverts avec un sélecteur de liste d'affichage.
- L'affichage graphique qui s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton de déconnexion.
- L'affichage graphique qui s'ouvre lorsque le bouton de déconnexion automatique est utilisé.
- Les affichages graphiques ouverts à l'aide de la connexion globale du numéro d'affichage du terminal distant.
- Listes de paramètres pour le passage de paramètres.
Utilisez des fichiers paramètre ou des listes de paramètres pour spécifier les points remplaçant les espaces réservés.
Pour créer un espace réservé de point dans une variable incorporée
- Dans la zonePoint, entrez le caractère dièse (#) suivi d'un nombre (sans espace entre les deux). Par exemple : #1.
Pour supprimer une variable incorporée
- Cliquez sur la variable incorporée pour la sélectionner, puis appuyez surSupprimer.CONSEIL:Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogueInsérer une variableetModifier la variablepour éviter tout problème.
Fournir une réponse