Syntaxe de la variable Heure/Date

Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu’elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
Insérer une variable
et
Modifier la variable
pour éviter tout problème.
Les formats d'heure et de date de la liste sont affichés dans la langue du système d'exploitation, tel que défini dans l'onglet
Options régionales
de la boîte de dialogue
Options régionales et linguistiques
du
Panneau de configuration
. L'heure et la date seront affichées dans la langue actuelle de l'application.
Les variables de date et heure incorporées utilisent le format suivant :
/*Time_date_format*/
La syntaxe est :
  • Une séquence d’échappement ouverte « /* »
  • Suivie d'un ou plusieurs « caractères » représentant le format de date ou d'heure
  • Suivie d'une séquence d'échappement fermée « */ »
Format_date_heure utilise les séquences de caractères suivantes pour spécifier le format :
Sélectionnez cette option dans la liste déroulante.
Pour insérer ces caractères
Ce format est appelé
29/11/2000
SD
Date abrégée
mercredi 29 novembre 2000
LD
Date longue
29/11/2000 15:39:03
SDT
Date et heure abrégées
Lundi, 29 novembre 2000, 15:39:03
LDT
Date et heure longues
15:39:03 PM
T
Heure
15:39:03 29/11/2000
TSD
Date et heure abrégées
15:39:03 29/11/2000
TLD
Date et heure longues
Par exemple, pour afficher l'heure suivie de la date abrégée, vous devez sélectionner cette option dans la liste :
15:39:03 29/11/2000
La variable d'heure et de date s'afficherait de la manière suivante :
/*TSD*/
Sur l'affichage lors du développement, la variable affiche l'heure de sa création jusqu'à la fermeture et la réouverture de l'affichage. Elle affiche ensuite l'heure de réouverture de l'affichage.
Lors de l'exécution, la variable est continuellement mise à jour.
Un espace apparaît entre l'heure et la date si la variable incorporée est affichée lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal