Incorporer une variable dans une légende

Vous pouvez insérer des variables incorporées dans les légendes de tout objet graphique doté d'une légende. Lors de l'exécution, la légende sera mise à jour avec les valeurs en temps réel de la variable.
Pour insérer une variable incorporée dans une légende
  1. Double-cliquez sur l'objet dont vous voulez configurer la légende pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet contenant la zone
    Légende
    . Il peut s'agir des onglets
    Général
    ,
    Etiquette
    ou
    Etats
    , en fonction du type de l'objet.
  3. Dans la zone de texte
    Légende
    , saisissez une légende. Quand vous êtes prêt à incorporer la variable, cliquez sur
    Insérer une variable
    .
  4. Sélectionnez le type de variable que vous voulez insérer.
  5. Définissez la variable et cliquez sur
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal