Incorporer une variable dans un message

Vous pouvez incorporer des variables à des messages locaux, d’information et d’alarme. Créez le message comme vous le faites d'habitude et, là où vous voulez insérer une variable, ouvrez la boîte de dialogue
Editer chaîne
.
Pour ouvrir une boîte de dialogue de création de variable incorporée dans un message
  1. Dans l’
    Éditeur de messages locaux
    , l’
    Éditeur de messages d’information
    ou l’
    Éditeur de configuration des alarmes
    , cliquez avec le bouton droit de la souris dans la colonne
    Message
    , puis cliquez sur
    Éditer chaîne
    .
    ou
    Dans le menu
    Éditer
    , sélectionnez
    Éditer la chaîne
    .
  2. Cliquez sur
    Insérer une variable
    .
  3. Cliquez sur le type de variable à insérer.
  4. Spécifiez les options.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal