Modifier une variable incorporée existante

Vous devrez peut-être modifier une variable incorporée.
Pour modifier une variable incorporée
  1. Dans la boîte de dialogue
    Légende
    ou
    Modification de chaîne
    , double-cliquez sur la variable incorporée ou cliquez avec le bouton droit sur la variable, puis sélectionnez
    Modifier la variable
    .
  2. Effectuez des modifications dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.
  3. Cliquez sur
    OK.
    CONSEIL:
    Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
    Insérer une variable
    et
    Modifier la variable
    pour éviter tout problème.
    Pour supprimer une variable incorporée, sélectionnez-la, puis appuyez sur
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal