Incorporer une variable dans un objet text
Vous pouvez insérer des variables incorporées dans tout objet texte de la catégorie graphique. Lors de l’exécution, le texte sera mis à jour avec les valeurs en temps réel de la variable.
Pour insérer une variable incorporée dans un objet text
- Double-cliquez sur l’objet texte à configurer.
- Cliquez sur l'ongletGénéralcontenant la zone de texte.
- Dans la zone de texte, tapez le texte souhaité.
- Quand vous êtes prêt à incorporer la variable, cliquez surInsérer une variable.
- Sélectionnez le type de variable que vous voulez insérer.
- Définissez la variable et cliquez surOK.
Fournir une réponse