Insérer une variable de chaîne
Utilisez la boîte de dialogue
Variable de chaîne
pour entrer une variable de chaîne dans une zone de texte. La variable de chaîne peut être un nom ou un espace réservé de points qui change dynamiquement lors de l'exécution ou une chaîne littérale qui s'affiche telle que saisie ici.Vous pouvez avoir besoin d'incorporer des données de chaîne dans une autre chaîne. Par exemple, vous pouvez être connecté à un contrôleur qui fournit des messages texte d'alarme ou des messages d'événement via un point ou un élément de données. Vous pouvez alors garder le message texte et l'enregistrer dans un message d'alarme FactoryTalk View, pour conserver un historique des problèmes du contrôleur. Pour ce faire, incorporez l'élément de données dans le texte du message d'alarme généré lorsque l'alarme est déclenchée. Lorsque l'alarme se produit, la variable de chaîne est enregistrée avec le texte de l'alarme.
CONSEIL:
Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
Insérer une variable
et Modifier la variable
pour éviter tout problème.Pour insérer une variable de chaîne
- Dans la zoneLégendede la boîte de dialoguePropriétésd'un objet graphique, ou dans la colonneMessagede l'Editeur de messages locaux, de l'Editeur de messages d'informationsou de l'Editeur de configuration des alarmes, cliquez surInsérer une variable.
- Cliquez surChaîne.
- Spécifiez les options.
- Cliquez surOK.CONSEIL:Pour modifier une variable de chaîne
- Double-cliquez sur la variable de chaîne dans la zone de texte ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnezModifier la variable.
- Dans la boîte de dialogueVariable de chaîne, effectuez les changements nécessaires et cliquez surOK.
Fournir une réponse