Options de la boîte de dialogue Variable de chaîne
Le tableau suivant présente les options de la boîte de dialogue
Variable de chaîne
.En-tête de table | En-tête de table |
|---|---|
Tag | Sélectionnez cette option pour utiliser une chaîne numérique comme source du variable de chaîne. Saisissez le nom d'un point de chaîne ou saisissez un espace réservé de points. Pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner un point, cliquez sur le bouton Parcourir . |
Chaîne littérale | Sélectionnez cette option pour saisir une chaîne numérique littérale comme variable. Ce choix place le caractère 'L' (pour Littéral) au début de la variable incorporée et empêche le système de lire le point pour cette variable. Vous pouvez inclure des numéros dans l'option Chaîne littérale . Cependant, si le numéro à afficher requiert des emplacements de décimales ou d'autres formats spéciaux, utilisez l'option Numéro littéral . |
Nombre fixe de caractères | Cochez cette case si vous voulez que la variable affiche toujours le même nombre de caractères. Sélectionnez ensuite le nombre de caractères à afficher (255 maximum). Si vous décochez cette case, la longueur de la variable incorporée est modifiée pour prendre en compte la longueur de la valeur du point de chaîne. |
Les caractères les plus à droite de la chaîne sont affichés | Cochez cette case si vous voulez que le nombre de caractères affichés soit compté à partir du côté droit de la chaîne au lieu du côté gauche. |
Afficher le caractère * si la chaîne est plus longue que la largeur du champ | Cochez cette case si vous voulez que l'affichage utilise un astérisque (*) si la longueur de la chaîne est trop longue pour être affichée dans le champ. Si la case Les caractères les plus à droite dans la chaîne seront affichés est cochée, l'astérisque apparaît au début de la chaîne, dans le cas contraire, à la fin. |
Fournir une réponse