Insérer une variable numérique

Utilisez la boîte de dialogue
Variable numérique
pour insérer une variable numérique dans une zone de texte. La variable numérique peut être un nom de point ou un espace réservé fournissant une valeur qui change dynamiquement lors de l'exécution, ou un numéro littéral qui sera affiché de la même manière qu'il est saisi.
Il peut être très utile d'afficher des données de traitement à l'intérieur d'une chaîne fixe sur un objet. Par exemple, vous pouvez afficher la valeur actuelle du point de consigne dans la légende d'un bouton Entrée numérique activée, qui modifie la valeur de ce point. Pour ce faire, incorporez l'élément de données ou le point du point de consigne dans la propriété de la légende.
CONSEIL:
Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
Insérer une variable
et
Modifier la variable
pour éviter tout problème.
Pour configurer une variable numérique
  1. Dans la zone
    Légende
    de la boîte de dialogue
    Propriétés
    d'un objet graphique, ou dans la colonne
    Message
    de l'
    Editeur de messages locaux
    , de l'
    Editeur de messages d'informations
    ou de l'
    Editeur de configuration des alarmes
    , cliquez sur
    Insérer une variable
    .
  2. Cliquez sur
    Numérique
    .
  3. Spécifiez les options.
  4. Cliquez sur
    OK
    .
    CONSEIL:
    Pour modifier une variable numérique
    1. Double-cliquez sur la variable numérique dans la zone de texte ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez
      Modifier la variable
      .
    2. Dans la boîte de dialogue
      Variable numérique
      , apportez les changements nécessaires et cliquez sur
      OK
      .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal