Options de la boîte de dialogue Variable numérique
Le tableau suivant présente les options de la boîte de dialogue
Variable numérique
.Options | Descriptions |
|---|---|
Tag | Sélectionnez cette option pour utiliser un point comme la source de la variable numérique. Saisissez le nom d'un point analogique ou binaire, ou saisissez un espace réservé de points. Pour ouvrir le Navigateur de points et sélectionner un point, cliquez sur le bouton Parcourir . |
Numéro littéral | Sélectionnez cette option pour saisir une chaîne numérique littérale comme variable. Ce choix place le caractère 'L' (pour Littéral) au début de la variable incorporée et empêche le système de lire le point pour cette variable. Vous pouvez inclure des numéros dans l'option Chaîne littérale . Cependant, si le numéro à afficher requiert des emplacements de décimales ou d'autres formats spéciaux, utilisez l'option Numéro littéral . |
Nombre de chiffres | Sélectionnez le nombre maximal de chiffres à afficher, jusqu'à 17. Le séparateur décimal et le signe moins sont tous deux comptabilisés comme un chiffre. |
Nombre de décimales | Sélectionnez le nombre de chiffres à afficher après la virgule décimale. |
Remplir à gauche avec | Sélectionnez un caractère pour remplir la partie gauche de l'affichage si le nombre de caractères de la valeur de la source de données est inférieur au maximum autorisé. Si vous ne souhaitez utiliser aucun caractère de remplissage, sélectionnez Aucun . |
Fournir une réponse