Insérer une variable de date et heure
Utilisez la boîte de dialogue
Date et heure
pour insérer une variable de date et heure dans une zone de texte. La date et l'heure changent de manière dynamique lors de l'exécution.Par exemple, beaucoup de développeurs aiment placer l'heure et la date système sur l'affichage. Pour ce faire, incorporez une variable de date et d'heure dans une chaîne de texte et associez-la à un point d'heure système. Par exemple, la chaîne "Heure courante : /*t*/" pourra afficher Heure courante : 15:04:45.
CONSEIL:
Les variables incorporées respectent la casse, et leur format et leur syntaxe doivent être corrects pour qu'elles fonctionnent. En cas d'erreur, votre variable est traitée comme du texte. Il n'est donc pas recommandé de modifier manuellement les variables incorporées. Utilisez les boîtes de dialogue
Insérer une variable
et Modifier la variable
pour éviter tout problème.Pour configurer une variable d'heure/date
- Dans la zoneLégendede la boîte de dialoguePropriétésd'un objet graphique, ou dans la colonneMessagede l'Editeur de messages locaux, de l'Editeur de messages d'informationsou de l'Editeur de configuration des alarmes, cliquez surInsérer une variable.
- Cliquez surHeure/Date.
- Sélectionnez une option.
- Cliquez surOK.CONSEIL:Les formats de date et d'heure de la liste s'affichent dans la langue du système d'exploitation, comme défini dans l'ongletParamètres régionauxde la boîte de dialogueOptions régionales et linguistiquesduPanneau de configuration. L'heure et la date seront affichées dans la langue actuelle de l'application.
Fournir une réponse