A propos de RecipePlus
L'objectif de base d'un système de recettes est de permettre à l'utilisateur d'écrire un ensemble de valeurs et un ensemble de points en une seule opération. Utilisez le système RecipePlus de
FactoryTalk View Studio
pour exécuter cette tâche ainsi que d'autres tâches associées.Le système RecipePlus
RecipePlus se compose des sections suivantes :
- Installer RecipePlus— utilisé pour spécifier si des fichiers recettes feront ou non partie du projet IHM et où ces fichiers seront stockés à des fins d'extraction au moment de l'exécution.
- Editeur RecipePlus— utilisé pour créer et modifier les fichiers recettes en spécifiant les ingrédients de la recette, les ensembles de données et les ensembles de points que la recette utilisera, ainsi que les unités de recette. Vous pouvez également utiliser l'éditeur pour comparer un fichier recette à un autre ou des ensembles de points et de données au sein d'un même fichier recette, et ainsi déterminer leurs différences.
- Objet de la table RecipePlus— utilisé pour afficher, modifier et enregistrer le contenu d'une recette lors de l'exécution. La table affiche également les différences entre les valeurs des données de la recette et les valeurs des points associés à la recette.
- Objet bouton RecipePlus— utilisé pour lancer des opérations de recette lors de l'exécution.
- Objet sélecteur RecipePlus— utilisé pour sélectionner des recettes à partir d'une liste à laquelle l'opérateur peut accéder lors de l'exécution.
Opérations de la recette
Le système RecipePlus prend en charge les opérations d'exécution suivantes. Les unités de recette sont sélectionnées dans l'objet sélecteur.
- Télécharger— pour une unité de recette donnée, écrit les valeurs des ingrédients de l'ensemble de données dans les points de l'ensemble de points
- Charger— pour une unité de recette donnée, lit les valeurs des points de l'ensemble de points et enregistre ces valeurs dans l'ensemble de données du fichier recette
- Charger et créer— pour une unité de recette donnée, lit les valeurs des points d'un ensemble de points et crée une nouvelle unité de recette en écrivant ces valeurs dans un nouvel ensemble de données
- Enregistrer— enregistre les valeurs d'un objet de la table de la recette dans l'unité de la recette choisie
- Restaurer— charge les valeurs des ensembles de données et de points de l'unité de la recette sélectionnée dans un objet de la table de la recette
- Supprimer— supprime l'unité de recette sélectionnée du fichier recette
- Renommer— renomme l'unité de recette sélectionnéeCONSEIL:
- Les opérations ci-dessus sont lancées en appuyant sur un boutonRecipePlus. L'affichage doit comporter un bouton pour chaque opération à exécuter.
- Le boutonRecipePlusfonctionne conjointement avec l'objet sélecteur RecipePlus. Par conséquent, l'objet sélecteur doit apparaître sur l'affichage.
- Les opérations de sauvegarde et de restauration impliquant l'objet de la table RecipePlus, ce dernier doit apparaître sur l'affichage.
- Le système de recettes FactoryTalk View ME est principalement utilisé sur des réseaux permettant aux données d'être lues et écrites à la même adresse de point dans le contrôleur, tels qu'Ethernet, ControlNet Unscheduled et DH+. Si des réseaux unidirectionnels tels que Remote I/O, ControlNet Scheduled et DeviceNet I/O sont utilisés, les ensembles de points et de données ne peuvent qu'être chargés ou téléchargés, mais pas les deux. Par conséquent, les réseaux unidirectionnels ne sont pas recommandés avec RecipePlus.
Fournir une réponse