Créer des fichiers recettes
Les fichiers recettes définissent des unités de recettes associant des ensembles de données à des ensembles de points, permettant ainsi aux opérateurs d'écrire les valeurs dans les points en une seule opération. Lorsque vous créez un fichier recette, vous définissez les ingrédients qui la composent, s'ils sont de type nombre ou chaîne, s'il y a des valeurs minimales ou maximales, quelles seront les valeurs des données pour chaque ingrédient et dans quel point chaque valeur sera écrite. Une unité de recette se crée en associant un ensemble de données à un ensemble de points.
Utilisez l'
Editeur RecipePlus
pour créer et modifier des fichiers recettes. Un projet IHM peut inclure plusieurs fichiers recettes.Pour créer un fichier de recette
- Ouvrez l'Editeur RecipePlusde l'une des façons suivantes :
- Si le dossierEditeur RecipePlusest vide, cliquez deux fois sur l'icône dudossier Editeur RecipePlus; un nouveau fichier de recette est créé et l'éditeur s'ouvre sur ce fichier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du dossierEditeur RecipePluset sélectionnezNouveaudans le menuContextuel; un nouveau fichier de recette est créé et l'éditeur s'ouvre sur ce fichier.
- A partir du menuFichier, sélectionnezNouveau > RecipePlus; un nouveau fichier recette est créé et l'éditeur s'ouvre sur ce fichier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier recette existant dans le dossier et sélectionnezOuvrirdans le menuContextuel.
- Cliquez deux fois sur un fichier de recette existant dans le dossier.
- Définissez le fichier de recette dans les onglets Général,IngrédientsetUnitésde la boîte de dialoguePropriétés.CONSEIL:Plusieurs instances de l'éditeurRecipePluspeuvent être ouvertes à la fois ; toutefois, il ne peut y avoir qu'une seule instance ouverte pour un fichier de recette.Lorsque que l'éditeurRecipePlusest ouvert, la barre de menus en haut du cadreFactoryTalk View Studioaffiche deux menus supplémentaires :EditionetRecette.
Fournir une réponse