Configurer les propriétés générales de la recette (onglet Général)
Dans l’onglet
Général
, affectez un nom d’exécution unique au fichier recette et spécifiez un point d’état, un point de pourcentage de complétude et écrivez le nom de la recette d’exécution sur un point après le téléchargement.Options
- Nom de la recette d'exécutionDonnez un nom unique et facile à mémoriser au fichier de la recette. Il s'agit du nom que le sélecteur de recettes utilisera lors de l'exécution. (Cette chaîne ne permet pas de changer la langue d'exécution.)
- Point d'étatCliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir leNavigateur de pointset spécifier un point à utiliser en tant que point d'état. Vous pouvez aussi entrer une chaîne de points si vous êtes certain du nom et de l’adresse du point.
- point de pourcentage completCliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir leNavigateur de pointset spécifier un point à utiliser en tant que point de pourcentage de complétude. Vous pouvez aussi entrer une chaîne de points si vous êtes certain du nom et de l’adresse du point.Le système de recette écrit dans ce point au cours de l’opération de recette pour montrer quel pourcentage d’ingrédients utilisé a été atteint.
- Écrire le nom de la recette d'exécution dans un point après le téléchargementCliquez sur le boutonParcourirpour ouvrir leNavigateur de pointset spécifier un point de chaîne dans lequel écrire le nom de la recette d’exécution et le nom de l’unité après le téléchargement. Vous pouvez aussi entrer le point de chaîne si vous êtes certain du nom et de l’adresse du point.Le système de recette écrit le nom de la recette d’exécution dans ce point après le téléchargement de la recette. Vous pouvez afficher le nom de la recette d’exécution sur un affichage graphique à l’aide de ce point.
Point d'état
Le point d'état affiche les résultats des opérations de chargement et de téléchargement de la recette :
Opération | Etat | Point situé sur (déc) | Point situé sur (hex) |
|---|---|---|---|
Télécharger | démarrer | 1 | 0x01 |
effectué avec succès | 2 | 0x02 | |
avec erreurs | 4 | 0x04 | |
Charger | démarrer | 17 | 0x011 |
effectué avec succès | 18 | 0x012 | |
avec erreurs | 20 | 0x014 | |
Charger et créer | démarrer | 33 | 0x021 |
effectué avec succès | 34 | 0x022 | |
avec erreurs | 36 | 0x024 | |
Supprimer | démarrer | 65 | 0x41 |
effectué avec succès | 66 | 0x42 | |
avec erreurs | 68 | 0x44 | |
Renommer | démarrer | 129 | 0x81 |
effectué avec succès | 130 | 0x82 | |
avec erreurs | 132 | 0x84 | |
Restaurer | démarrer | 257 | 0x101 |
effectué avec succès | 258 | 0x102 | |
avec erreurs | 260 | 0x104 | |
Enregistrer | démarrer | 513 | 0x201 |
effectué avec succès | 514 | 0x202 | |
avec erreurs | 516 | 0x204 |
Fournir une réponse