Configurer RecipePlus
Lors de l'exécution, les fichiers recettes peuvent faire partie du projet IHM ou bien être stockés dans un autre emplacement. La boîte de dialogue
Configuration RecipePlus
vous permet de spécifier l'emplacement des fichiers recettes pendant l'exécution.Lors de la conception, seuls les fichiers recettes faisant partie du projet IHM peuvent être modifiés.
IMPORTANT:
- Si vous choisissez de stocker des fichiers recettes en dehors du projet IHM pendant l'exécution, vous devez déplacer les fichiers manuellement dans le projet IHM à l'emplacement voulu avant d'exécuter l'application.
- Si vous sélectionnezLes fichiers de recettes ne font PAS partie du projet IHMdans l'éditeur deConfiguration RecipePlus, n'incluez pas d'adresse IP dans le chemin affiché dans la zone de texteDossier où les fichiers recettes seront placés lors de l'exécution. Assurez-vous d'utiliser le nom de l'ordinateur à la place de l'adresse IP.
Pour configurer RecipePlus
- Cliquez deux fois sur le nœudConfiguration RecipePlusdans l'Explorateur d'applications.
- Spécifiez si les fichiers recettes doivent ou non faire partie du projet IHM pendant l'exécution.
- Si les fichiers recettes ne font pas partie du projet IHM, spécifiez leur emplacement pendant l'exécution.
Options
- Emplacement du fichier de recettes
- Les fichiers recettes font partie du projet IHMCliquez sur ce bouton d'option si les fichiers recettes feront partie du projet IHM pendant l'exécution. Les fichiers recettes apparaissent sous le nœud de l'éditeur RecipePlus dans l'Explorateur d'applications. Le dossier Recettes dans le projet IHM sera nommé RecipePlus.Lorsque cette option est sélectionnée, tous les fichiers recettes dans le projet IHM sont inclus dans l'application ME Runtime (*.mer). Il s'agit du comportement par défaut.
- Les fichiers recettes ne font PAS partie du projet IHMCliquez sur ce bouton d'option pour spécifier un autre emplacement pour les fichiers recettes lors de l'exécution.Cliquez sur le boutonParcourirpour rechercher l'emplacement voulu. Lors de l'exécution, le système recette cherche les fichiers recettes dans ce dossier plutôt que dans le dossier Recettes du projet IHM.Lorsque cette option est sélectionnée, aucun fichier de recette dans le projet IHM ou dans le dossier spécifié ne sera inclus dans l'application ME Runtime.
Fournir une réponse