Qu'est-ce qu'un fichier de recette ?
Un fichier de recette est un ensemble spécifique de valeurs de données associées à un ensemble de points. Le principe du système de recettes est de permettre à un opérateur d'exécution d'écrire chaque valeur de donnée dans le point qui lui est associé, le tout en une seule opération.
Un fichier de recette se compose des éléments suivants :
- Nom d’exécution de la recette
- Point d’état
- Point de pourcentage de complétude
- Un ou plusieurs ingrédients
- Un ou plusieurs ensembles de données
- Un ou plusieurs ensembles de points
- Une ou plusieurs unités de recette
Fournir une réponse