Ensemble de données
Un ensemble de données se compose des éléments suivants :
- Le nom de l'ensemble de données (obligatoire). Lors de l'exécution, ce texte ne prend pas en charge le changement de langue.
- Un nombre de valeurs de données où chaque valeur de donnée est associée à un ingrédient spécifique (facultatif)
Une recette peut contenir jusqu'à 500 ensembles de données.
Fournir une réponse