Ensemble de points

Un ensemble de points se compose des éléments suivants :
  • le nom de l'ensemble de points (obligatoire). Lors de l'exécution, ce texte ne prend pas en charge le changement de langue.
  • Un nombre de noms de points où chaque nom de point est associé à un ingrédient spécifique (facultatif).
Une recette peut contenir jusqu'à 50 ensembles de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal