A propos des recettes

Une recette est un ensemble de valeurs de données numériques et de type chaîne (ingrédients) pouvant être téléchargées vers les points qui leur sont associés dans la source de données. Une valeur de donnée prédéfinie est attribuée à chaque ingrédient. L'ensemble des valeurs de données de tous les ingrédients d'une recette s'appelle ensemble de données. L'ensemble des points numériques et des points de type chaîne attribués aux ingrédients de la recette s'appelle ensemble de points. Les ingrédients, ensembles de données et ensembles de points sont stockés ensemble dans un fichier recette.
Il est possible de créer différentes paires d'ensembles de données et d'ensembles de points pour le même ensemble d'ingrédients. Chaque combinaison d'un ensemble de données avec un ensemble de points constitue une unité. Chaque unité s'apparente à une recette unique. Lors de l'exécution, l'opérateur peut sélectionner l'unité (recette) s'appliquant à l'opération actuelle.
Par exemple, une boulangerie fabriquant du pain au blé complet pourrait utiliser les mêmes ingrédients et ensembles de points mais, en fonction du type de croûte désiré, elle utiliserait des ensembles de données différents pour indiquer des températures de cuisson différentes. Dans un autre exemple, vous pourriez vouloir utiliser plusieurs chaînes de production pour fabriquer le même pain. Dans ce cas, l'ensemble de données serait le même pour toutes les chaînes de production, mais les points recevant les informations de la recette seraient différents pour chaque chaîne de production. Les unités vous permettent d'associer divers ensembles de points et ensembles de données pour le même ensemble d'ingrédients.
Le système RecipePlus de
FactoryTalk View
vous permet de créer jusqu'à 15 000 ingrédients, 500 ensembles de données, 50 ensembles de points et 2 500 unités pour chaque fichier recette. Vous pouvez créer des ensembles de données lors du développement, les modifier lors de l'exécution et créer de nouveaux ensembles de données à partir des valeurs de points lors de l'exécution. Vous pouvez écrire des valeurs d'ensemble de données dans des points, ou des valeurs de points dans des ensembles de données.
Le système RecipePlus peut être utilisé dans la fabrication d'aliments et de boissons, mais également dans n'importe quelle application dans laquelle vous voulez afficher, modifier, télécharger ou enregistrer plusieurs valeurs simultanément. Par exemple, les secteurs pétrochimique et pharmaceutique utilisent des recettes. Dans le secteur pharmaceutique, les recettes peuvent servir à concevoir des emballages souples, à indiquer le nombre de mouchoirs en papier devant être présents dans une boîte ou à préciser le nombre de millimètres de shampoing que doit contenir un flacon.
Les unités vous permettent d'associer divers ensembles de points et ensembles de données pour le même ensemble d'ingrédients.
recipe_example
Comme indiqué dans l'exemple, il existe trois étiqueteurs. Chacun a son propre ensemble de points regroupés dans un seul ensemble. Chaque point de l'ensemble de points est associé à un ingrédient.
Dans la recette, il existe trois ensembles de données différents des couleurs d'étiquette suivantes : rouge, jaune et bleu.
Chaque type de données de l'ensemble de données est associé à un ingrédient.
Ces trois ensembles de données peuvent être utilisés par n'importe quel étiqueteur, car une unité est utilisée pour combiner un ensemble de points et un ensemble de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal