Insérer l'unité
La boîte de dialogue
Insérer l'unité
s'ouvre lorsque l'opérateur clique sur le bouton Insérer
de l'onglet Unités
de l'éditeur RecipePlus
. Utilisez cette boîte de dialogue pour créer une unité en couplant des ensembles de données et des ensembles de points existants.Si le nombre d'unités maximum est déjà atteint lorsque vous cliquez sur le bouton
Insérer
, un avertissement s'affiche et la boîte de dialogue Insérer l'unité
ne s'ouvre pas.Pour insérer une unité dans un fichier de recette
- Nommez la nouvelle unité.
- Choisissez un ensemble de données pour la nouvelle unité.
- Choisissez un ensemble de points pour la nouvelle unité.
Options
- Entrer le nom de la nouvelle unitéPar défaut, la nouvelle unité se nomme Unité <n>, où <n> est le prochain numéro disponible dans la série des numéros d'unités du fichier recette. Vous pouvez accepter ce nom ou attribuer un nom unique à la nouvelle unité. (Cette chaîne ne permet pas de changer la langue d'exécution.)
- Sélectionner un ensemble de donnéesCliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste des ensembles de données dans le fichier recette. Cliquez sur un ensemble de données pour le sélectionner et saisir son nom dans le champ Ensemble de données.
- Sélectionner un ensemble de pointsCliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste des ensembles de points dans le fichier recette. Cliquez sur un ensemble de points pour le sélectionner et saisir son nom dans le champ Ensemble de points.
Fournir une réponse