Insérer, supprimer et renommer des ensembles de données et de points

Pour insérer de nouveaux ensembles de données et de points, supprimer des ensembles existants ou les renommer, utilisez le menu
Recette
. Lorsque l'éditeur
RecipePlus
est ouvert, le menu
Recette
apparaît dans la barre de menus.
Le menu
Recette
contient les éléments suivants :
  • Insérer l'ensemble de données
    Sélectionnez cet élément du menu pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de spécifier le nom d'un nouvel ensemble de données. Les noms des ensembles de données ne peuvent pas comporter plus 31 caractères.
  • Supprimer l'ensemble de données
    Sélectionnez cet élément pour ouvrir une liste des ensembles de données dans la recette. Vous pouvez alors sélectionner un ou plusieurs ensembles de données à supprimer.
  • Renommer l'ensemble de données
    Sélectionnez cet élément pour ouvrir une boîte de dialogue avec une liste des ensembles de données et une zone de texte pour saisir le nom d'un nouvel ensemble de données. Les noms des ensembles de données ne peuvent pas comporter plus 31 caractères.
  • Insérer l'ensemble de points
    Sélectionnez cet élément du menu pour ouvrir une boîte de dialogue qui vous permet de spécifier le nom d'un nouvel ensemble de points. Les noms des ensembles de points ne peuvent pas comporter plus de 31 caractères.
  • Supprimer l'ensemble de points
    Sélectionnez cet élément pour ouvrir une liste des ensembles de points dans la recette. Vous pouvez alors sélectionner un ou plusieurs ensembles de points à supprimer.
  • Renommer l'ensemble de points
    Sélectionnez cet élément pour ouvrir une boîte de dialogue avec une liste des ensembles de points et une zone de texte pour saisir le nom d'un nouvel ensemble de points. Les noms des ensembles de points ne peuvent pas comporter plus de 31 caractères.
  • Comparer les recettes
    Sélectionnez cet élément pour ouvrir la boîte de dialogue Comparer les recettes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal