Options de la boîte de dialogue Modifier l'unité

Le tableau suivant affiche les options qui figurent dans la boîte de dialogue
Modifier l'unité
.
Options
Descriptions
Nom de l'unité
Affiche le nom de l'unité sélectionnée dans l'onglet
Unités
. Vous pouvez modifier ce nom ou tout autre nom qui n'est pas utilisé dans la recette.
Cette chaîne ne permet pas de changer la langue d'exécution.
Sélectionner un ensemble de données
Affiche l'ensemble de données de l'unité sélectionnée.
Cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste des ensembles de données dans le fichier de la recette. Cliquez sur un ensemble de données pour le sélectionner et entrez son nom dans le champ Ensemble de données.
Sélectionner un ensemble de points
Affiche l'ensemble de points de l'unité sélectionnée.
Cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir la liste des ensembles de points dans le fichier de recette. Cliquez sur un ensemble de points pour le sélectionner et entrez son nom dans le champ Ensemble de points.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal