Configurer des ingrédients de la recette (onglet Ingrédients)

Dans l'onglet
Ingrédients
, spécifiez les ingrédients et leur type, les valeurs Min et Max (le cas échéant), les ensembles de données dans lesquels sont inclus les ingrédients et les ensembles de points associés aux ensembles de données.
Cet onglet fonctionne comme un tableur standard. Les barres de défilement horizontale et verticale apparaissent s'il y a plus de contenu que ne peut en afficher l'onglet.
Copier et coller
Vous pouvez copier le contenu de l'onglet
Ingrédients
et le coller dans un tableur Excel ou dans une nouvelle recette en utilisant les éléments du menu
Edition
. Lorsque l'onglet Ingrédients est ouvert, le menu
Edition
est activé. Lorsque l'onglet
Général
ou
Unités
de l'éditeur est ouvert, les éléments du menu
Edition
sont désactivés.
CONSEIL:
  • Les colonnes masquées seront incluses dans les opérations Couper, Copier, Coller et Insérer le collage.
  • Lorsque vous collez des données à partir de l'onglet
    Ingrédients
    ou d'un tableur Excel dans une nouvelle recette, assurez-vous que la recette dans laquelle vous collez les données comporte au moins autant de colonnes que celle de laquelle les données proviennent. S'il n'y a pas assez de colonnes dans la nouvelle recette, les éléments Coller et Insérer le collage ne seront pas disponibles dans le menu.
  • Un fichier de recette peut comporter jusqu'à 15000 ingrédients. Toutefois, les terminaux
    PanelView Plus 7
    ,
    PanelView Plus 6
    ,
    PanelView Plus
    , ou
    PanelView Plus CE
    peuvent avoir jusqu'à 5 000 points IHM. Si votre application est destinée à être exécutée sur l'un de ces terminaux, assurez-vous qu'un maximum de 5000 points IHM sont référencés par les ingrédients de la recette. Les applications s'exécutant sur un bureau,
    PanelView Plus 7
    ,
    PanelView Plus 6
    ,
    PanelView Plus
    , ou
    PanelView Plus CE
    peuvent utiliser jusqu'à 15 000 points de référence directe.
Options
  • Ingrédient
    Entrez le nom de l'ingrédient. Par exemple : sucre, acide nitrique, sauce secrète, boulons de carrosserie 55 mm, bois de chêne 2x4, etc.
    Cette propriété est facultative.
  • Type
    Spécifiez si la valeur de donnée doit être interprétée en tant que nombre ou en tant que chaîne.
    Si le type est un nombre, la valeur, s'il y en a une, doit être un nombre entier valide ou un nombre à virgule flottante.
    Si le type est une chaîne, la valeur, s'il y en a une, peut être n'importe quelle chaîne. Les propriétés Min et Max ne s'appliquent pas.
    Cette propriété est obligatoire.
  • Min
    Si le type d'ingrédient est Nombre, tapez la plus petite valeur qui puisse être écrite dans le point lorsque la recette est téléchargée ou que l'ingrédient est modifié dans la table lors de l'exécution.
    La plage de valeurs possible est de –1,797693E+308 à 1,797693E+308.
    Cette propriété est facultative.
  • Max
    Si le type d'ingrédient est Nombre, saisissez la plus grande valeur qui puisse être écrite dans le point lorsque la recette est téléchargée ou que l'ingrédient est modifié dans la table lors de l'exécution.
    La plage de valeurs possible est de –1,797693E+308 à 1,797693E+308.
    Cette propriété est facultative.
  • Nombre de décimales
    Si le type d'ingrédient est Nombre, sélectionnez le nombre de décimales qui peuvent être écrites dans le fichier recette lors du transfert ou de la modification du fichier recette lors de l'exécution. Par exemple, si la valeur de point dans le contrôleur est 1,26 et que la décimale spécifiée est 1, la valeur de l'ingrédient sera arrondie à 1,3 lors de l'enregistrement du fichier de recette. Si le nombre de décimales n'est pas indiqué, la valeur 1,26 est enregistrée.
    Cette propriété est facultative.
  • Ensemble de données
    Quand un nouveau fichier de recette est créé, un ensemble de données est créé et nommé Ensemble de données 1. Pour renommer ou supprimer cet ensemble de données ou pour insérer un nouvel ensemble de données, cliquez sur le menu Recette au-dessus du cadre
    FactoryTalk View Studio
    . Les noms des ensembles de données ne peuvent pas comporter plus 31 caractères.
    Dans la ligne de chaque ingrédient, entrez la valeur de donnée dans la cellule de la colonne
    Ensemble de données
    .
  • Ensemble de points
    Quand un nouveau fichier de recette est créé, un ensemble de points est créé et nommé Ensemble de points 1. Pour renommer ou supprimer cet ensemble de points ou pour insérer un nouvel ensemble de points, cliquez sur le menu Recette au-dessus du cadre
    FactoryTalk View Studio
    . Les noms des ensembles de points ne peuvent pas comporter plus de 31 caractères.
    Dans la ligne de chaque ingrédient, entrez le nom du point associé à la valeur de donnée dans la cellule de la colonne Ensemble de points. Vous pouvez entrer les noms des points ou les sélectionner dans le Navigateur de points. Pour ouvrir le Navigateur de points, cliquez dans la cellule et appuyez sur
    Ctrl-T
    ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la cellule et sélectionnez
    Navigateur de points
    , ou encore sélectionnez
    Navigateur de points
    dans le menu
    Edition
    .
    CONSEIL:
    Le système de recette de
    FactoryTalk View ME
    est principalement utilisé sur des réseaux permettant aux données d'être lues et écrites à la même adresse de point dans le contrôleur, tels qu'Ethernet, ControlNet Unscheduled et DH+. Si des réseaux unidirectionnels tels que Remote I/O, ControlNet Scheduled et DeviceNet I/O sont utilisés, les ensembles de points et de données ne peuvent qu'être chargés ou téléchargés, mais pas les deux. Par conséquent, les réseaux unidirectionnels ne sont pas recommandés avec RecipePlus.
  • Afficher/Masquer Colonnes
    Cliquez dans cette zone pour ouvrir la boîte de dialogue
    Afficher/Masquer les colonnes
    , dans laquelle vous pouvez choisir quelles colonnes seront affichées dans l'onglet
    Ingrédients
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal