Instructions courantes
Les instructions courantes incluent celles qui veillent à :
- Surveiller et contrôler les bits d’état.
- Changer le flux de la logique.
Instruction | Description |
|---|---|
Prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et une variable booléenne. | |
Prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et le front descendant d’une variable booléenne. | |
Prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et la négation booléenne d'une variable booléenne. | |
Prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et le front montant d’une variable booléenne. | |
Prend en charge une sortie booléenne d’état booléen d’une ligne de connexion. | |
Prend en charge une sortie booléenne d’état booléen d’une ligne de connexion. | |
Prend en charge une sortie booléenne de l’état booléen d’une ligne de connexion. | |
Prend en charge une sortie booléenne conformément à la négation booléenne de l’état d’une ligne de connexion. | |
Prend en charge une sortie booléenne conformément à la négation booléenne de l’état d’une ligne de connexion. | |
Prend en charge une sortie booléenne de l’état booléen d’une ligne de connexion. | |
Les LBL et JMP ignorent des portions de la logique du schéma à relais. Le JMP contrôle l’exécution d’un diagramme et la LBL est la cible du JMP. | |
Les retours sont des sorties représentant une fin conditionnelle d'un programme de schémas à relais (LD). |
Fournir une réponse