Examiner si fermé (Examine If Closed, XIC)
XIC prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et une variable booléenne.
XIC

L'état de la ligne de connexion à droite du contact est le AND logique entre l'état de la ligne de connexion gauche et la valeur de la variable associée au contact.
Exemple XIC

Fournir une réponse