Impulsion (One Shot, ONS)
ONS prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et le front montant d’une variable booléenne.
ONS

L'état de la ligne de connexion à droite du contact est VRAI lorsque l'état de la ligne de connexion à gauche est VRAI, et l'état de la variable associée passe de FAUX à VRAI. L'état est réinitialisé sur FAUX dans tous les autres cas.
CONSEIL:
Nous recommandons de ne pas utiliser de sorties ou de variables avec un ONS ou un XIF. Ces contacts sont destinés à des entrées physiques dans une logique à relais. Pour détecter le front d’une variable ou d’une sortie, nous recommandons d’utiliser le bloc de fonctions OSR ou OSF, qui est pris en charge et fonctionne dans n’importe quel langage et n’importe où dans votre programme.
Exemple ONS

Fournir une réponse