Impulsion front descendant (One Shot Falling, XIF)

XIF prend en charge une opération booléenne entre un état de ligne de connexion et le front descendant d’une variable booléenne.
XIF
XIF
L'état de la ligne de connexion à droite du XIF est VRAI lorsque l'état de la ligne de connexion à gauche est VRAI, et l'état de la variable associée passe de VRAI à FAUX. L'état est réinitialisé sur FAUX dans tous les autres cas.
Exemple XIF
Exemple XIF
CONSEIL: Nous recommandons de ne pas utiliser de sorties ou de variables avec un ONS ou un XIF. Ces contacts sont destinés à des entrées physiques dans une logique à relais. Pour détecter le front d’une variable ou d’une sortie, nous recommandons d’utiliser le bloc de fonctions OSR ou OSF, qui est pris en charge et fonctionne dans n’importe quel langage et n’importe où dans votre programme.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal