OSR (impulsion front montant)
L'instruction OSR détecte un front montant d'une variable booléenne. Le bloc OSR définit la sortie Q pour un cycle lorsque l'entrée CLK bascule d'effacée à définie (un front montant est détecté à l'entrée CLK).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.OSR

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
CLK | Entrée | BOOL | Variable booléenne, quelle qu'elle soit.
|
Q | Sortie | BOOL |
|
Exemples OSR
Exemple de diagramme de bloc de fonctions OSR

Exemple de schéma à relais OSR

Exemple de texte structuré OSR

Résultats

(* ST Equivalence: OSR1 is an instance of an OSR block *) OSR1(cmd); nb_edge := ANY_TO_DINT(OSR1.Q) + nb_edge;
Fournir une réponse