Sortie d'impulsion front descendant (One Shot Falling Output, OTF)
OTF prend en charge une sortie booléenne d’un état booléen d’une ligne de connexion.
OTF

La variable associée est sur VRAI lorsque l'état booléen de la connexion gauche passe de VRAI à FAUX. La variable de sortie est réinitialisée sur FAUX dans tous les autres cas. L'état de la connexion gauche se propage à la connexion droite. La connexion droite doit être reliée au rail d'alimentation vertical droit, sauf si vous disposez de bobines parallèles, auquel cas seule la bobine supérieure doit être connectée au rail d'alimentation vertical droit.
La variable booléenne associée doit être une sortie ou définie par l’utilisateur.
Exemple OTF

Fournir une réponse