Verrouillage de sortie (Output Latch, OTL)
OTL prend en charge une sortie booléenne d’état booléen d’une ligne de connexion.
OTL

La variable associée est définie sur VRAI lorsque l'état booléen de la connexion gauche devient VRAI. La variable de sortie conserve cette valeur jusqu’à ce qu’un ordre inverse soit donné par une OTU. L'état de la connexion gauche se propage à la connexion droite. La connexion droite doit être reliée au rail d'alimentation vertical droit, sauf si vous disposez de bobines parallèles, auquel cas seule la bobine supérieure doit être connectée au rail d'alimentation vertical droit.
La variable booléenne associée doit être une sortie ou définie par l’utilisateur.
Exemple OTL

Fournir une réponse