Déverrouillage de sortie (Output Unlatch, OTU)

OTU prend en charge une sortie booléenne de l’état booléen d’une ligne de connexion.
OTU
OTU
La variable associée est réinitialisée sur FAUX lorsque l'état booléen de la connexion gauche devient VRAI. La variable de sortie conserve cette valeur jusqu’à ce qu’un ordre inverse soit donné par une OTL. L'état de la connexion gauche se propage à la connexion droite. La connexion droite doit être reliée au rail d'alimentation vertical droit, sauf si vous disposez de bobines parallèles, auquel cas seule la bobine supérieure doit être connectée au rail d'alimentation vertical droit.
La variable booléenne associée doit être une sortie ou définie par l’utilisateur.
Exemple OTU
Exemple OTU
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal