Sortie d'impulsion front montant (One Shot Rising Output, OTP)
OTP prend en charge une sortie booléenne d’un état booléen d’une ligne de connexion.
OTP

La variable associée est sur VRAI lorsque l'état booléen de la connexion gauche passe de FAUX à VRAI. La variable de sortie est réinitialisée sur FAUX dans tous les autres cas. L'état de la connexion gauche se propage à la connexion droite. La connexion droite doit être reliée au rail d'alimentation vertical droit, sauf si vous disposez de bobines parallèles, auquel cas seule la bobine supérieure doit être connectée au rail d'alimentation vertical droit.
La variable booléenne associée doit être une sortie ou définie par l’utilisateur.
Exemple OTP

Fournir une réponse