Insérer un retour (RET)

Les retours sont des sorties représentant une fin conditionnelle d'un programme de schémas à relais (LD). Les connexions ne peuvent pas être placées à la droite d’un élément de retour.
  • Lorsque la ligne de connexion gauche correspond à l’état booléen VRAI, le diagramme se termine sans exécuter les instructions sur les lignes suivantes du diagramme.
  • Lorsque le diagramme de LD est une fonction, son nom est associé à une bobine de sortie pour initialiser la valeur de retour (ramenée au diagramme d'appel).
Exemple de retour
Exemple de retour
Pour insérer un retour (RET)
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , effectuez l’une des opérations suivantes pour localiser le retour :
    • Dans
      Rechercher
      , saisissez
      RET
      .
    • Dans la
      Boîte à outils
      , dans la liste des catégories, sélectionnez
      Commun
      , puis localisez
      RET
      .
  2. Faites glisser le RET vers un emplacement valide.
    Un point vert indiquant l’emplacement de dépôt valide indique un emplacement de dépôt valide.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal