Définition d’une LBL et insertion d’un JMP pour la LBL
Les LBL et JMP ignorent des portions de la logique du schéma à relais. Le JMP contrôle l’exécution d’un diagramme et la LBL est la cible du JMP.
Les LBL et les JMP sont pris en charge dans les programmes de schémas à relais (Ladder Diagram, LD).
- Lorsque la valeur est définie sur True, le JMP passe à la LBL référencée et le contrôleur continue d’exécuter la logique à partir de ce stade.
- Lorsque la valeur est définie sur False, le JMP n’affecte pas l’exécution du schéma à relais.
Le JMP déplace l’exécution du schéma à relais vers l’avant ou vers l’arrière. Sauter en avant vers une étiquette permet d’économiser du temps de scrutation de programme en omettant un segment de logique jusqu’à ce qu’il soit nécessaire. Un saut en arrière permet au contrôleur d’itérer un segment de logique.
IMPORTANT:
- N'effectuez pas de sauts en arrière trop souvent, car cela pourrait empêcher le cycle de scrutation de se terminer, ce qui entraînerait un dépassement du temps du temporisateur du chien de garde.
- La logique qui est sautée n’est pas scrutée. Placez la logique critique en dehors de la zone sautée.
Les règles suivantes s’appliquent aux LBL et aux JMP :
- Les LBL peuvent avoir une longueur quelconque et doivent commencer par une lettre ou un trait de soulignement, suivi de lettres, chiffres ou traits de soulignement. Les espaces et les caractères spéciaux, tels que « + », « - » ou « \ », ne sont pas autorisés.
- Avant d’insérer un JMP, définissez une ou plusieurs LBL dans le programme.
- Placez les LBL à gauche d’un diagramme.
- Le JMP et la LBL qu’il référence doivent se trouver dans le même Programme Unitaire (Program Organization Unit, POU).
Pour définir une LBL et insérer un JMP pour la LBL
- Dans laBoîte à outils, localisez et faites glisser la LBL vers une ligne de programme du schéma à relais.
- Dans l’éditeur de programmation, double-cliquez sur la LBL ajoutée, entrez une chaîne la concernant, puis sélectionnez la toucheEntrée.
- Dans laBoîte à outils, localisez et faites glisser le JMP vers un emplacement valide de l’éditeur de programmation.
- Dans l’éditeur de programmation, double-cliquez sur le JMP ajouté, puis saisissez la même chaîne pour le JMP et la LBL.
Exemple

Fournir une réponse